请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC2114EVM 您好!
我的 LDC2114EVM 连接有问题。
将其连接到我的 PC 后、PWR LED、绿色 LED D11和红色 LED D12亮起。
当我启动"传感解决方案 EVM GUI"时、器件未被检测到、并且在"器件管理器"中也未列出。 显示"USB-Device not detected"(未检测到 USB 设备)
切换端口也不起作用。
只有当我将器件置于 BSL 模式并使用"MSP430 USB 固件升级示例"更新固件时、器件才会被检测到并运行良好。
拔下并重新连接后、它将执行与上述相同的操作、不再被检测到。
另一个问题:
当我将寄存器设置保存在寄存器页面中并希望将其写入 EVM 时、这些值会在短时间后更新、然后再次设置旧值。
通常、我在设置寄存器时会遇到问题。
芯片有问题吗?
感谢您的支持、
此致、
Marcel Kaufmann