This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:swra549中的角度测量问题

Guru**** 2573515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634056/iwr1443-question-of-angle-measurement-in-swra549

器件型号:IWR1443

您好!

在 swra549的第7页中、它提到角度分辨率为17度。  

但在图9中、似乎具有更好的角度分辨率。

请告诉我图9是如何制作的?

赵雨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhaoyu、

    17度的角分辨率对应于使用多路复用 MIMO 线性调频脉冲配置技术。 如果没有这种技术、角度分辨率为36度。 这有道理吗?

    如果您有兴趣了解有关 MIMO 雷达的更多信息、我建议查看此应用手册 :www.ti.com/.../swra554.pdf


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我知道角分辨率是36度。

    我的观点是、在图9中、每个电网的单位都非常小、看起来像是5度。

    我想知道、为什么网格的单位是5度、这个数字是如何生成的?

    BR、

    赵雨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhaoyu、

    该图是场景的"热图"表示、基于返回信号的 SNR。 您将注意到、虽然非 MIMO 电网的单位约为5度、但 MIMO 电网的单位小于3度。

    这是否能回答您的问题? 如果不是、您是否会澄清您对该数字是如何制作的意思? 我可以联系撰写本文的团队。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    非常感谢您的快速响应。

    我的问题是"如何生成数字"、这意味着、如果使用 MIMO 时的角分辨率为17度、那么 MIMO 中的单位为何约为3度。  

    我认为该单位应与角分辨率相同。 由于图的单位是3度、这意味着信号的 SNR 可以被3度分辨。

    此外、您能否提供该图的代码脚本?

    BR、

    赵雨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhaoyu、

    我已向本应用手册的作者发送了一个查询、我将在他们回复时告知您。 这可能需要几天时间、但我会在收到答案后立即通知您。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、
    感谢你的帮助。
    我期待您的回答。
    BR、
    赵雨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵玉

    很抱歉耽误你的时间,我仍在为你作出答复。


    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhaoyu、

    因此、对于热图、我们将"精度"(5度)与"分辨率"(17度)混淆。 分辨率只是指传感器可以区分两个物体的角度。 传感器显示物体的实际角度实际上要比17度高得多。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    感谢您的解释。

    我可以理解"实际角度大于17度"。  

    我2πd 了角度是通过 SWRA554中提到的 sin 1 (wλ μ V/μ s)计算得出的、因为通过该公式、我们可以获得比"分辨率"更高的"精度"。

    我的理解是、swra554中的上述等式可以获得高"精度"、但无法以相同的速度区分同一距离的两个物体。  

    我的理解是否正确?

    BR、

    赵雨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhaoyu、

    没错。


    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、  

    非常感谢您的确认。

    赵雨