主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969、 RF430CL331H、 TMP112、 MSP430G2403、 RF430CL330H、 TIDA-00721、 TMP116
您好!
我是伦敦玛丽女王大学的博士学生。 我使用半导体材料开发了双参数(温度和压力)传感器。 当传感器放在人的手上时、它会产生输出电压。 输出电压范围为3 - 5mV 直流。 传感器的工作原理是传感器和人的手之间的温度梯度、从而检测人体的温度。
我需要传感器的演示设置。 例如、我有兴趣感应传感器产生的输出电压、然后将其存储 在存储器中。 然后、数据将传输到 NFC 发送器、读取器(例如移动)可以通过无线连接读取电压。 它也可以是 RFID 系统。
我看到 的是 TIDA-00524的产品。 它具有内置传感器、需要高输入电压(2.2V 至3.6V)。 但是、我的传感器仅产生3-5mV 电压。 有人能帮我构建传感器的演示设置吗?
谢谢、致以诚挚的问候