This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00524:使用 NFC 进行低电压检测

Guru**** 2562040 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00524, MSP430FR5969, RF430CL331H, TMP112, MSP430G2403, RF430CL330H, TIDA-00721, TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634766/tida-00524-low-voltage-detection-using-nfc

器件型号:TIDA-00524
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969RF430CL331HTMP112MSP430G2403RF430CL330HTIDA-00721TMP116

您好!

我是伦敦玛丽女王大学的博士学生。 我使用半导体材料开发了双参数(温度和压力)传感器。 当传感器放在人的手上时、它会产生输出电压。 输出电压范围为3 - 5mV 直流。 传感器的工作原理是传感器和人的手之间的温度梯度、从而检测人体的温度。

我需要传感器的演示设置。 例如、我有兴趣感应传感器产生的输出电压、然后将其存储 在存储器中。 然后、数据将传输到 NFC 发送器、读取器(例如移动)可以通过无线连接读取电压。 它也可以是 RFID 系统。

我看到 的是 TIDA-00524的产品。 它具有内置传感器、需要高输入电压(2.2V 至3.6V)。 但是、我的传感器仅产生3-5mV 电压。 有人能帮我构建传感器的演示设置吗?

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahsan、

    我不确定您的意图是什么。 遗憾的是、这是我们唯一拥有的 TI 设计。 很抱歉、我们无法帮助您 进行演示。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahsan、

    我相信您正在将传感器电压输出与 TI 设计中的系统电源混淆。 2.2V 至3.6V 电压是电路板中所有传感器的工作电源电压范围、而不是传感器的输出电压。

    我从事了此 TI 设计、或许能够为您的设置提供一些建议。 请与我分享您系统的方框图、我们从这里开始。

    感谢您使用 TI E2E 论坛!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Demostration.pdfHiMayrim、

    非常感谢您的信息、我希望您能提供大量帮助。 我在这里尝试解释一下。

    实际上、我们开发了一款采用 P 型半导体材料的自供电柔性传感器。 传感器 放置在人体上时产生3-5mV 直流电压。 这是由于传感器和人体之间的温差造成的。  输出功率约为1nW。

    现在的想法是使用 TIDA-00524设计(也可以是任何其他设计)通过无线连接将这些电压发送到移动设备或计算机(Bluetooth 或 RFID)。 总之、我们需要以无线方式演示感应到的电压。

    现在、我有什么问题

    1) 1) TIDA-00524具有内置温度传感器。 但是、我们有自己的传感器。 那么、如何在 TIDA-00524中整合我们的传感器呢?

    2) 2) 我们是否需要使用仪表放大器放大感应电压?

    3) 3)如何将3 mV DC 转换为数字格式以存储在存储器中? TIDA-00524可以实现吗?

    4) 4)您能否为我们的演示开发定制系统? 然后、我们可以向您购买

    我随函附上了我们提议的设置的演示、感谢您的反馈和帮助。 如果您需要我这边的更多信息、请告诉我。

    此致、

    Ahsan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahsan、

    感谢您分享您的系统说明、我现在更好地理解了这一点。

    让我来回答您的问题:

    (1)  TIDA-00524具有一个内置温度传感器 TMP112。 该器件是一款具有 I2C 接口的 IC 数字输出温度传感器。  每次温度测量转换的数字输出存储在器件的温度寄存器中。 然后、该数据通过 I2C 传输到内置微控制器。 在此设计中、MSP430FR5969微控制器通过 I2C 接口与所有传感器器件进行通信。 MSP430FR5969还通过此接口与 RF430CL331H NFC 应答器进行通信。

    (2和3)   

    您的系统是模拟输出系统;在与微控制器通信之前、您需要执行额外的步骤来实现信号数字化。 输出电压需要外部信号调节(放大)和模数转换器(ADC)。  

    我找到了一个可能会对您有所帮助的 TI 设计。 工程师使用模拟输出 IC 温度传感器。 在此设计中、使用与模数转换器(ADC)连接的模拟温度传感器测量温度。 温度数据被数字化后、数据被发送到 MSP430G2403微控制器、该微控制器存储数据、然后将其发送到 RF430CL330H NFC 应答器。 RF430CL330H 将数据捆绑到 NFC 协议中并将其发送到 NFC 读取器。

    http://www.ti.com/lit/ug/tidubt8/tidubt8.pdf

    在您的应用中、您需要放大3mV 电压以满足 ADC 的输入范围。 ADC 会将您的信号数字化并将数据发送到微控制器(您可能能够找到具有嵌入式 ADC 的 MCU)。 数据将存储在微内置存储器中、然后通过 I2C 通信将其发送到 NFC 应答器。  所有这些要求都需要具有微控制器编程经验。

    (4)很抱歉,我们没有资源为您开发这种系统。 您已经拥有了传感器(我们支持该传感器)、您将需要进行信号调节、并在微控制器编程方面找到一些帮助。 您可以随时联系 MSP430和 NFC 团队以获取支持问题。  

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢你的帮助。

    我已经了解您所说的内容、并将尝试相应地安排我们的测量设置。

    谢谢、此致、

    Ahsan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、


    我想说的是、TIDA-00721模块不可购买/订购。 您能告诉我它的可用性吗?

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahsan、

    我很高兴解释的很有帮助!  

    并非我们的所有参考设计都可供销售。 此设计不可购买、但我们将与您共享所有设计文件、以便您重现设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    感谢你的帮助。 我有兴趣为我的未来工作购买 TIDA-00524设计。 因为我将研究用于船区应用的生物传感器和天线。

    我有兴趣知道这款 TIDA-00524是否可以用于人体? 我是说 TIDA-00524的内置传感器能够检测人体温度?

    谢谢、此致、

    Ahsan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahsan、

    欢迎您在 TI 商店或 DigiKey 和 Mouser 购买 TIDA-00524。 测量人体皮肤温度是一项非常艰巨的任务。 您需要考虑很多因素、例如可以测量体温的位置和部位。 人体温度为~37°C、但仅限于内部核心人体温度。 四肢、手臂和腿部由于与核心之间的距离而出现较低的温度。 因此、测量手腕上的皮肤温度具有挑战性、因为它与核心体温的距离较远。 当您想要测量皮肤温度时、还需要考虑布局。 您希望达到0.1°C 的温度精度是多少? 您是否在寻找快速响应时间? 在为项目进行设计时、应考虑这些挑战。

    因此、TIDA-00524不适用于皮肤温度测量。


    最近、我们发布了新的数字局部温度 TMP116。 该器件非常适合测量体温范围内的人体温度。 如果您有兴趣、请访问下面的链接。

    www.ti.com/.../tmp116.pdf

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aron:


    感谢你的帮助。 我将研究您发送的设计。 如需更多帮助、请与您联系。

    感谢您的期待。

    此致、

    Ahsan