请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-DFP
大家好、
根据我从 TI 获得的一些文档、可以为 AWR1243上的20GHz 同步信号配置一些多路复用器。 在毫米波长中、我可以在哪里执行该操作?
我们尝试同步两个 AWR1243、其中主器件的20GHz 输出被分离并连接到其自己的输入和从器件的输入。 似乎主器件不需要斜坡输入、因为当我们断开它时、它也会工作。 此外、从设备似乎无法获取信号、因为无论是否连接了20GHz 信号、都无法捕获有用的数据。 因此、我想我必须在某个位置选择基准信号源、但我在毫米波长中找不到任何函数来实现这一目的。
在另一个线程()
中,Vivek Dham 表示当前固件无法支持级联。 这是正确的、还是他谈论的是 RadarStudio? (不是固件...)
此致、
Fabian