This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:选择采用毫米波长的20GHz 同步源

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633793/awr1243-selecting-20ghz-sync-source-in-mmwavelink

器件型号:AWR1243
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-DFP

大家好、

根据我从 TI 获得的一些文档、可以为 AWR1243上的20GHz 同步信号配置一些多路复用器。 在毫米波长中、我可以在哪里执行该操作?

我们尝试同步两个 AWR1243、其中主器件的20GHz 输出被分离并连接到其自己的输入和从器件的输入。 似乎主器件不需要斜坡输入、因为当我们断开它时、它也会工作。 此外、从设备似乎无法获取信号、因为无论是否连接了20GHz 信号、都无法捕获有用的数据。 因此、我想我必须在某个位置选择基准信号源、但我在毫米波长中找不到任何函数来实现这一目的。

在另一个线程() 中,Vivek Dham 表示当前固件无法支持级联。 这是正确的、还是他谈论的是 RadarStudio? (不是固件...)

此致、

Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fabian、

    4芯片级联设计正在开发中、支持该设计的器件固件也在开发中。
    AWR1243的当前器件固件不支持20GHz 输出。

    我们可能会在即将推出的 MMWAVE-DFP 版本中添加对此(器件固件)的支持。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ragu、
    我真的希望您对此有误、因为参与该项目的 TI 工程师说该项目应该正常工作。
    更有趣的是、20GHz 输出正在工作。 我可以在示波器和频谱分析仪上看到信号、效果很好。 20GHz 输入似乎不起作用、因为从器件的数据只是一些奇怪的变化。
    是否可以获得支持这些功能的固件的最新版本?
    此致、
    Fabian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabian、

    发布了支持级联的 MMWAVE-DFP 0.91。 请使用固件并告知我们问题是否在您的结尾得到了解决

    我假设您在 rlSetChannelConfig 中配置主设备和从设备。 主器件生成20GHz LO 信号、而从器件接收 LO 信号。

    此致、
    Kaushal