请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4490SPO2EVM 主题中讨论的其他器件:AFE4404、 AFE4490
您好!
我们的器件将用作手持设备或监视器。
我使用了 afe4490evm 和基于定制的 afe4404来评估采用共阳极 LED 配置的传输类型探针的 SpO2波形/体积描记器。我发现、在整个波形的漂移方面、采用 afe4490的 SpO2波形比使用 afe4404测试的波形更加稳定。
这两者的架构(在滤波方面)之间是否存在具体差异?
对于医院中使用的医疗应用、TI 建议/建议使用哪种 SpO2?
此致、
尼利马