This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:安全可靠性

Guru**** 2559770 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632322/afe4490spo2evm-reliability-of-afe

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4404AFE4490

您好!

我们的器件将用作手持设备或监视器。

我使用了 afe4490evm 和基于定制的 afe4404来评估采用共阳极 LED 配置的传输类型探针的 SpO2波形/体积描记器。我发现、在整个波形的漂移方面、采用 afe4490的 SpO2波形比使用 afe4404测试的波形更加稳定。

这两者的架构(在滤波方面)之间是否存在具体差异?

对于医院中使用的医疗应用、TI 建议/建议使用哪种 SpO2?

此致、

尼利马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neelima、

    如果您正在寻找临床级应用、与 AFE4404相比、AFE4490将是更好的选择、因为它具有更高的性能(SNR)。
    但由于 AFE4404的尺寸和功耗、它是可穿戴设备的最佳选择。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin、您好!
    AFE4490的哪些出色特性使其适用于临床级应用、而 AFE4404中未提供这些特性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayashree、

    AFE4490具有更低的噪声数、并且它具有诊断模式、有助于检测传感器和 PD 中的故障。 这对于检测传感器电缆断开、LED/PD 短路或开路的情况非常有用。

    此致、
    Prabin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    假设您的查询已解决、我将关闭该线程。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    Prabin