This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:TIDEP-0090:短距离交通监控演示

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0090, IWR1443BOOST, IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635149/iwr1642-tidep-0090-traffic-monitoring-demo-for-short-range

器件型号:IWR1642
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0090IWR1443BOOST

大家好、团队、

我已经找到了这个演示带有物体检测功能的交通监控(TIDEP-0090)的精彩演示、

但我没有成功修改 chrip 配置文件“MMW_TM_DEMOD.cfg” 以满足短距离要求,  

请向我提供您的建议、以便满足以下要求:   

  • 最大 Rage 为0.05-30米
  • FOV (最小值) A:-+ 50º E”:-+ 15º(方位角越高越好)   

如果您可以提供更新/修改“MMW_TM_DEMO.cfg”并进行相关更改,则当然会更好。  

非常感谢您在这里的帮助。  

此致、

Shai Berman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    您看一下线性调频脉冲计算器:

    dev.ti.com/.../

    此外、还有一个文档提供了有关线性调频脉冲参数编程的详细信息:

    www.ti.com/.../swra553.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、我将尝试进行一些测试、并告诉您是否需要进一步的帮助。

    根据我的理解、另一个问题要实现更宽的仰角、只能通过 IWR1443BOOST 来实现。
    由于该套件上 TX 天线阵列的结构与 IWR1642BOOST 不同。
    如果我错了、请纠正我的问题?

    提前感谢、

    Shai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    下面是另一个讨论此问题的主题:

    e2e.ti.com/.../601114

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题非常明确、非常感谢。
    Shai