请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642 主题中讨论的其他器件:TIDEP-0090、 IWR1443BOOST、
大家好、团队、
我已经找到了这个演示带有物体检测功能的交通监控(TIDEP-0090)的精彩演示、
但我没有成功修改 chrip 配置文件“MMW_TM_DEMOD.cfg” 以满足短距离要求,
请向我提供您的建议、以便满足以下要求:
- 最大 Rage 为0.05-30米
- FOV (最小值) A:-+ 50º E”:-+ 15º(方位角越高越好)
如果您可以提供更新/修改“MMW_TM_DEMO.cfg”并进行相关更改,则当然会更好。
非常感谢您在这里的帮助。
此致、
Shai Berman