This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:什么因素决定了串行数据帧的 Detected Objects 结构中的对象顺序?

Guru**** 2579315 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634168/iwr1642boost-what-determines-object-order-in-the-detected-objects-structure-of-the-serial-data-frame

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642

您好!  

我将评估 IWR1642开发板、以将其用于接近系统。 我注意到、当传感器前面的所有物体都静止时、传感器按照串行数据帧中"检测到的物体"结构的最接近到最远顺序发送这些物体。 但是、当一个物体开始移动时、例如最近的物体、其在结构中的位置会发生变化、即使它仍然是距离传感器最近的物体。 发生这种情况的原因是什么? 在数据处理的哪个阶段、您会建议进行排序?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫尔曼、您好!

    一般来说、移动物体的检测将更容易、因为当执行多普勒 FFT (速度 FFT)时、它会作为另一个检测峰。

    如果您尝试查找或拒绝移动的物体、则需要突出显示或筛选出具有非零多普勒值的特定物体。 这是否能回答您的问题? 是否正在尝试从数据集删除移动对象?


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当传感器2米内有多个物体时、我尝试跟踪同一物体。 在图片中、假设这是对象1。 如果所有对象都是静止的、那么跟踪每个对象都很容易、因为它们在串行数据总线上按最接近最远的顺序进行报告。 但是、当对象1开始移动时、对象的顺序会发生变化、因此我必须进行后处理以确定实际对象的位置。 问题是、订单为何会更改、执行后处理是跟踪对象的最佳方式、还是有更好的跟踪对象的方法。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    我以前不知道这种行为、但通过后处理解决这种问题不应太困难。 如果您希望查找特定对象、那么根据它们在场景中的位置查找它们可能更有意义。 例如、如果您尝试过滤掉距离传感器超过0.5 m 的所有物体、那么您仍然可以轻松地找到物体1。 基于 x、y 和 z 坐标检测物体的能力在这里非常有用、原因相同。

    如果您需要特定场景方面的帮助、您应该布置一张图片、我可以向您展示我如何计划在该场景中查找一组特定的物体。 如果您有任何其他问题、请告知我们!


    谢谢、
    Akash