请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642BOOST 主题中讨论的其他器件:MATHLIB
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
验证 Code Composer Studio 7.3.0的安装时遇到问题。 安装 CCS 和毫米波 SDK 后、我可以从 Resource Explorer 导入 MMW 和 MMW_DSS 示例、并构建 MMW 实验室示例。
当我尝试构建 MMW_DSS 工程时、我会收到以下错误、并且不确定如何修复该错误。
错误:
>>编译失败
subdir_rules.mk:21:目标'dss_main.oe674'的配方失败
"./dss_main.c"、第85行:致命错误#1965:无法打开源文件"ti/mathlib/mathlib.h"
1在编译"./dss_main.c"时检测到灾难性错误。
编译已终止。
我在 Ubuntu 16.04上运行 CCS。 mathlib_C674x_3_1_2_1文件夹已随 SDK 一起安装、位于 CCS 安装文件夹中。
这是权限问题还是文件存储在错误的位置? 我们非常感谢您提出的任何建议。