This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:无法编译 MMW_DSS 实验示例工程

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635915/ccs-iwr1642boost-cannot-compile-mmw_dss-lab-example-project

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:MATHLIB

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

验证 Code Composer Studio 7.3.0的安装时遇到问题。 安装 CCS 和毫米波 SDK 后、我可以从 Resource Explorer 导入 MMW 和 MMW_DSS 示例、并构建 MMW 实验室示例。

当我尝试构建 MMW_DSS 工程时、我会收到以下错误、并且不确定如何修复该错误。

错误:
>>编译失败
subdir_rules.mk:21:目标'dss_main.oe674'的配方失败
"./dss_main.c"、第85行:致命错误#1965:无法打开源文件"ti/mathlib/mathlib.h"
1在编译"./dss_main.c"时检测到灾难性错误。
编译已终止。

我在 Ubuntu 16.04上运行 CCS。 mathlib_C674x_3_1_2_1文件夹已随 SDK 一起安装、位于 CCS 安装文件夹中。

这是权限问题还是文件存储在错误的位置? 我们非常感谢您提出的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RYEN、

    目前、TI Resource Explorer 上提供的毫米波 CCS 工程仅在 Windows 上构建。 要在 Ubuntu 上构建开箱即用演示项目、请使用 SDK 用户指南中指定的基于 makefile 的构建过程。

    此致
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能还会发现以下帖子很有用、因为它讨论了相同的问题以及在 Ubuntu 上编译 DSS 工程可执行文件(CCS 可调试映像、例如仅.xe674、而不是.bin 文件)的可能解决方案。

    e2e.ti.com/.../2243117

    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin、

    感谢您的回复! 这非常有帮助。

    此致、

    RYEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助。 能否将该主题标记为已回答?

    谢谢

    尼廷