请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT8241-CDK-EVM
我将 OPT8241-CDK 的评估板与 Voxel Viewer 软件版本(0.9.6)相结合。
我能够将流点云数据写入.vxl 文件。
我需要有关此数据格式的文档: 文件类型(是二进制文件吗?) 和格式(数据的结构是什么)? 您能否提供该文档?
谢谢、
Don
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:OPT8241-CDK-EVM
我将 OPT8241-CDK 的评估板与 Voxel Viewer 软件版本(0.9.6)相结合。
我能够将流点云数据写入.vxl 文件。
我需要有关此数据格式的文档: 文件类型(是二进制文件吗?) 和格式(数据的结构是什么)? 您能否提供该文档?
谢谢、
Don
您好、Larry、
感谢您的链接。 我之前确实看到过这种情况、并使用引用的代码来分析.bin 数据。
但是、我希望能够分析我的数据、而无需通过 Voxel Viewer 软件运行数据。 为此、我需要了解.vxl 文件的数据格式以及如何在 python 中正确打开这些文件。 或者、也许有代码可用于将.vxl 转换为 Voxel Viewer GUI 之外可用的.bin 文件。
感谢您的帮助。