This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-Q1:流量计

Guru**** 2557530 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631571/tdc1000-q1-flow-meter

器件型号:TDC1000
主题中讨论的其他器件: TDC7200

您好!

我正在使用 TDC 1000进行流量计工作、我遇到了在接收回波信号之前获取 STOP 脉冲的问题、如图所示、请建议我解决方案

图1:黄色信号 =接收到回波、红色信号=停止脉冲  

 

图2:-红色波形= STOP 信号,黄色信号= START 信号


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TDC1000

    您好!

    我已经发布了多个问题、没有人在重复播放请任何人帮助我解决我在这个问题上已经有很多天的时间了、

    我使用 tdc1000在水流量计上工作、但在接收回波的地方没有获得停止脉冲、在接收回波之前、我获得了停止脉冲、以下是寄存器配置

    CONFIG_0 = 0x7F

    CONFIG_1 = 0xF0

    CONFIG_2 = 0x22

    CONFIG_3 = 0x07

    CONFIG_4 = 0x5F

    TOF_1 = 0xE7

    TOF_0 = 0x1F

    ERROR_FLAG = 0x00

    TIME_OUT = 0x5B

    时钟速率= 0x03

    下面的波形为红色=停止脉冲、黄色=接收到回波


     

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布有关您的设置的更多详细信息? TDC1000和 TDC7200使用什么频率的时钟输入。 这是否与您在上一篇文章中提到的 Arduino 设置相同? 您能否发布原理图进行审阅以确保正确连接?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TDC1000

    您好!

       我使用 tdc1000在水流量计上工作、但我使用40kHz 超声波换能器、在收到回波之前收到 STOP 脉冲、请建议您注意这是什么错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rashmi、

    我将此主题与您之前的主题进行了合并。 您能否按照我在上一个帖子中的要求发布更多详细信息? 这是重要信息、我需要这些信息才能帮助您解决您的问题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Scott 的回复、

    i)是的、使用的 Arduino 设置与我之前提到的相同

    iii)我将 640Khz 的频率分配给 tdc1000、TX_CLOCK _freq 将其除以16、因为我将40Kz 传感器用于 TX-Rx

    III) AM 工作原理图如下