This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:用于 fdc1004 EVM 的 GUI

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635565/fdc1004evm-gui-for-fdc1004-evm

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件: FDC1004

支持路径:/工具与软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/板/软件问题/

尊敬的:

本周六、我至少花了三个小时来寻找用于 FDC1004EVM 的 GUI 软件。

我认为 TI.com 搜索引擎和 TI.com 的可管理性是一场灾难。 您最终将进行一次永无休止的往返。

有人可以为我提供指向 FDC1004 EVM GUI 的链接吗?

此致、

Martin Vikebo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、
    很遗憾听到您在查找 GUI 时遇到问题! 以下是直接链接: www.ti.com/.../snoc028
    请注意、我们的所有 EVM 都使用相同的 GUI、因此、如果您有其他 FDC 板、则可以使用相同的 GUI。 此外、GUI 软件可在 FDC1004EVM 文件夹页面的"软件"标题下找到: www.ti.com/.../fdc1004evm
    如果您有任何其他问题、请告知我们。
    谢谢!
    Luke