请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC1004EVM 主题中讨论的其他器件: FDC1004
支持路径:/工具与软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/板/软件问题/
尊敬的:
本周六、我至少花了三个小时来寻找用于 FDC1004EVM 的 GUI 软件。
我认为 TI.com 搜索引擎和 TI.com 的可管理性是一场灾难。 您最终将进行一次永无休止的往返。
有人可以为我提供指向 FDC1004 EVM GUI 的链接吗?
此致、
Martin Vikebo