请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635810/tmp102-por-voltage-0-3v
器件型号:TMP102主题中讨论的其他器件:TMP100、
大家好、团队、
我从下面的 E2E 中学到了有关 TMP100 POR 电压和时间要求的知识。
当 VDD 在100ms 或更长时间内低于0.3V 时、TMP100会调用 POR。
当 VDD 在短时间内为低电平时、TMP102调用 POR、即使是1uec。
但对于 TMP102 POR 电压而言、这并不清楚。 我是否可以知道 TMP102 POR 是否 为0.3V?
谢谢你。
此致、
丁