This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP102:POR 电压0.3V?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP100, TMP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635810/tmp102-por-voltage-0-3v

器件型号:TMP102
主题中讨论的其他器件:TMP100

大家好、团队、

我从下面的 E2E 中学到了有关 TMP100 POR 电压和时间要求的知识。

  VDD 在100ms 或更长时间内低于0.3V 时、TMP100会调用 POR。

  VDD 在短时间内为低电平时、TMP102调用 POR、即使是1uec。

但对于 TMP102 POR 电压而言、这并不清楚。  我是否可以知道 TMP102 POR 是否 为0.3V?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    TMP102执行大约0.9V 的上电复位。 为 TMP100提供的信息很可能不正确。 在 E2E 和 TMP100数据表中所做的声明是用户想要绝对确保器件断电时应做的声明。 这不能准确描述 POR 的工作原理。 我们不保证器件在低于最低工作电源电压的情况下运行、因此该规格为灰色区域。