请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243BOOST 在功能模式下刷写后、我想在没有 UART 电缆的情况下运行设置、完成刷写后需要 UART 电缆。 我是否可以断开它并在没有它的情况下运行该设置。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在功能模式下刷写后、我想在没有 UART 电缆的情况下运行设置、完成刷写后需要 UART 电缆。 我是否可以断开它并在没有它的情况下运行该设置。
您好!
MMWAVE-DEVPACK 上的 FTDI 模拟用于从 RadarStudio 发出雷达 API 命令的 SPI。 如果没有 UART 电缆、您将无法通过发布雷达 API 来配置器件。
-Raghu
------------------------------------------------------
如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
------------------------------------------------------