This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:在 RADAR Studio 中运行时、我们能否从 Booster 上移除 UART 电缆。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635034/awr1243boost-can-we-remove-uart-cable-from-booster-while-running-in-radar-studio

器件型号:AWR1243BOOST

在功能模式下刷写后、我想在没有 UART 电缆的情况下运行设置、完成刷写后需要 UART 电缆。 我是否可以断开它并在没有它的情况下运行该设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MMWAVE-DEVPACK 上的 FTDI 模拟用于从 RadarStudio 发出雷达 API 命令的 SPI。  如果没有 UART 电缆、您将无法通过发布雷达 API 来配置器件。

    -Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghunandan、

    我担心的是 AWR 1243升压 EVM 的 UART,如果我在固件闪存后拔下该电缆,这将用于其他用途,因为雷达 API 将通过 SPI 接口进行设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    RadarStudio 使用 AWR1243Boost EVM UART 在后台读取某些器件信息、如果没有此 UART 连接、RadarStudio 可能无法按预期工作。


    此致、
    Jitendra Gupta