Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK
工具/软件:Code Composer Studio
我想学习毫米波 SDK 中的示例代码、例如:UART 驱动程序。 但是,我不知道如何导入位于...\DRIVERS\UART 文件夹中的示例代码,以及如何成功构建和运行该代码。
有什么帮助吗?
谢谢。
Steven Sheu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我想学习毫米波 SDK 中的示例代码、例如:UART 驱动程序。 但是,我不知道如何导入位于...\DRIVERS\UART 文件夹中的示例代码,以及如何成功构建和运行该代码。
有什么帮助吗?
谢谢。
Steven Sheu
您好 Steven、
请参阅 MMWAVE-SDK"使用 SDK 进行4.4节开发"中的 MMWAVE-SDK 用户指南。
这提供了设置构建环境和构建演示示示例的详细信息。
谢谢、
Raghu
------------------------------------------------------
如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
------------------------------------------------------
Steven、
TI Resource Explorer 中提供了演示项目。
有关详细信息、请参阅以下文章:
这些驱动程序在 CCS 工程中不可用。
您可以加载现有的驱动程序测试二进制文件、然后使用 CCS 调试和了解驱动程序。
对于不同的 CCS 工程的驱动程序需求是什么?
谢谢、
Raghu
------------------------------------------------------
如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
------------------------------------------------------