This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:如何导入和构建毫米波 SDK 驱动程序示例代码?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635336/ccs-awr1642boost-how-to-import-and-build-a-mmwave-sdk-driver-sample-code

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

我想学习毫米波 SDK 中的示例代码、例如:UART 驱动程序。  但是,我不知道如何导入位于...\DRIVERS\UART 文件夹中的示例代码,以及如何成功构建和运行该代码。

有什么帮助吗?

谢谢。

Steven Sheu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    请参阅 MMWAVE-SDK"使用 SDK 进行4.4节开发"中的 MMWAVE-SDK 用户指南。

    这提供了设置构建环境和构建演示示示例的详细信息。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raghu、

    感谢您的信息。  我看一下"构建驱动程序/控制/ALG 组件"一节。

    似乎我必须在命令模式下构建驱动程序示例。  是否有其他方法在 CCS 中构建驱动程序示例?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raghu、

    是否可以将驱动程序示例导入 CCS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    TI Resource Explorer 中提供了演示项目。

    有关详细信息、请参阅以下文章:

    这些驱动程序在 CCS 工程中不可用。  

    您可以加载现有的驱动程序测试二进制文件、然后使用 CCS 调试和了解驱动程序。

    对于不同的 CCS 工程的驱动程序需求是什么?

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------