This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403EVM:我的笔记本电脑无法识别 AFE4403 EVM、并且没有 LED 指示灯

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4403EVM, AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635770/afe4403evm-afe4403-evm-borad-not-recognized-on-my-laptop-and-no-led-light

器件型号:AFE4403EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4403

你好

我想问有关 AFE4403EVM 的问题。

几天前、我购买了 AFE4403 EVM、并于昨天首次使用。

但 EVM 存在一些问题
起初、它正常工作大约需要30分钟、我检查了 PPG 信号。

但突然、EVM GUI 上出现一条错误消息、指示"无法连接电路板~~"

因此、我断开了电路板与笔记本电脑的连接、并重新连接了它。

但在我的笔记本电脑上无法识别它(在设备管理器中未显示端口)。

此外、我检查了电路板上正常工作时的 LED 指示灯、但 LED 也已关闭。

我检查了 AFE4403芯片的时钟信号、但我的示波器未感测到时钟输出信号。

我认为电路板有一些故障、因为我只使用了30分钟的 GUI 默认设置

因此、我想问您是否可以更换或维修此板。

(当我向我的购买网站和 TI 韩国询问时、他们需要技术支持的意见)

我连接了时钟信号输出并捕获了设备管理器窗口的图片。

请告诉我是否有其他方法可以解决这个问题

此致、

Surin