请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4403EVM 主题中讨论的其他器件: AFE4403
你好
我想问有关 AFE4403EVM 的问题。
几天前、我购买了 AFE4403 EVM、并于昨天首次使用。
但 EVM 存在一些问题
起初、它正常工作大约需要30分钟、我检查了 PPG 信号。
但突然、EVM GUI 上出现一条错误消息、指示"无法连接电路板~~"
因此、我断开了电路板与笔记本电脑的连接、并重新连接了它。
但在我的笔记本电脑上无法识别它(在设备管理器中未显示端口)。
此外、我检查了电路板上正常工作时的 LED 指示灯、但 LED 也已关闭。
我检查了 AFE4403芯片的时钟信号、但我的示波器未感测到时钟输出信号。
我认为电路板有一些故障、因为我只使用了30分钟的 GUI 默认设置
因此、我想问您是否可以更换或维修此板。
(当我向我的购买网站和 TI 韩国询问时、他们需要技术支持的意见)
我连接了时钟信号输出并捕获了设备管理器窗口的图片。
请告诉我是否有其他方法可以解决这个问题
此致、
Surin