主题中讨论的其他器件: LDC1101、 LDC1101EVM
大家好、
客户使用 的 LMP91300SWIFEVM 的电容 为68uH、±25%、 电感 为390pF、±5%。
电容值为 23680C、电感值为 GRM1885C1H391JA01D。 它们由 Murata 公司制造。
他使用 EVM 测量 LC 并联电路的 RP 值。 然后、他使用阻抗分析器
(数字为 KEYSIGHT E4990A) 以测量 RP 值。 他找到了 EVM 和 阻抗分析仪之间的 RP 值
非常不同。 它们的最大差值为3K 欧姆。
问题1:对于不同的 RP 值、您是否会提供一些建议?
Q2: LMP91300寄存 器是否存储 RP 值转换的数字值。 如果有、 LMP91300的寄存器是什么?
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师