This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91300:针对测量问题的 LMP91300

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91300, LDC1101, LDC1101EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634053/lmp91300-lmp91300-for-the-measurements-question

器件型号:LMP91300
主题中讨论的其他器件: LDC1101LDC1101EVM

大家好、

客户使用 的 LMP91300SWIFEVM 的电容 为68uH、±25%、 电感 为390pF、±5%。

 电容值为 23680C、电感值为 GRM1885C1H391JA01D。 它们由 Murata 公司制造。

他使用 EVM 测量  LC 并联电路的 RP 值。 然后、他使用阻抗分析器

(数字为 KEYSIGHT E4990A) 以测量 RP 值。 他找到了 EVM 和 阻抗分析仪之间的 RP 值

非常不同。 它们的最大差值为3K 欧姆。  

问题1:对于不同的 RP 值、您是否会提供一些建议?

Q2: LMP91300寄存 器是否存储 RP 值转换的数字值。 如果有、 LMP91300的寄存器是什么?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!
    LMP91300不直接存储 RP 的值。 它具有称为"接近数据"的值、这是表示电路实际 RP 的 RP 设置的比率。 您可以使用"8.2.2.2确定 LC 振荡电路的 RP 部分的步骤8将此数据转换为 RP。 我们还注意到、该值可能与您使用阻抗分析仪测量的值有±25%的差异。 现在、如果您尝试进行 RP 测量、并且振荡频率高于500kHz、我们建议使用 LDC1101、它对 RP 读数具有更严格的容差。
    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    感谢您的回复。 与阻抗分析相比、LDC1101的精度是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    我使用 LDC1101EVM 附带的默认传感器进行了检查、测量的精度在阻抗分析仪显示的1%以内。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    好的。 感谢您的信息。