This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AWR1642:有关 MMW SDK 1.1.02中的 MMW 演示项目的一个问题。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635001/rtos-awr1642-one-question-about-mmw-demo-project-in-mmw-sdk-1-1-02

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

我创建了一个用于 MMW SDK 1.1.02演示的 CCS 项目,但当我对其进行调试时,该副标题会显示。它是什么用例?

在此项目中:

SYSBIOS:6_52_00_12

xdctools_3_50_00_10_core

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anist、您好!

    您能否确认您已在 MSS CCS 项目中添加'ss_mmw.cfg'? 您是否对 SDK 1.1.0.2内容进行了任何更改?

    CCS 控制台中提到的错误与 MSS 与 DSS 邮箱通信发生时的 MSS 内核相关、并且在该事件中未为 vim.hwi 定义"SOC_XWR16XX_MSS_MBOX_MSS_DS_box_full_INT"的 intNum-59。

    我在最后尝试创建 MSS CCS 工程、但我看不到此错误、演示工作正常。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitendra、您好!

    我在项目中添加了'ss_mmw.cfg',并且不更改 SDK 1.1.02中的任何内容。如果我在 DSS 之前运行 MSS,则演示工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请问有源码的下载链接分享吗?μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anist、您好!
    在开发模式下(通过 CCS)、您需要先运行 MSS 内核、然后在下载两个调试映像后运行 DSS 内核。

    与在 MSS 应用程序中一样、它设置了与 DSS 同步的毫米波通道、之后只有 MSS 可以通过 DSS->MSS 邮箱监听数据。

    您遇到的错误表明、与来自 DSS 的邮箱到达相对应的中断号不由 MSS 内核处理、因为 MSS 应用程序尚未运行、并且尚未设置中断通道。



    此致、
    Jitendra Gupta