请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
我创建了一个用于 MMW SDK 1.1.02演示的 CCS 项目,但当我对其进行调试时,该副标题会显示。它是什么用例?
在此项目中:
SYSBIOS:6_52_00_12
xdctools_3_50_00_10_core
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Anist、您好!
您能否确认您已在 MSS CCS 项目中添加'ss_mmw.cfg'? 您是否对 SDK 1.1.0.2内容进行了任何更改?
CCS 控制台中提到的错误与 MSS 与 DSS 邮箱通信发生时的 MSS 内核相关、并且在该事件中未为 vim.hwi 定义"SOC_XWR16XX_MSS_MBOX_MSS_DS_box_full_INT"的 intNum-59。
我在最后尝试创建 MSS CCS 工程、但我看不到此错误、演示工作正常。
此致、
Jitendra