请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243BOOST 主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM、 AWR1443BOOST
您好!
我无法使用 Visualizer 通过演示绘制数据。
我将按照"mmWave SDK User GUID.pdf"中所述分步执行。 一切似乎都如所述正常工作、但未捕获任何图解。
单击“Send config to mmWave device”按钮后,consolo 将显示为“"%*****” "。
DS4亮起黄色、DS2亮起红色。无论是否按下按钮 SW1、DS3始终熄灭。
SOP0设置为1 (SOP 模式4)。
二进制文件(xwr14xx_mmw_demo_mss.bin 和 xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin)成功刷写到 EVM 上。
什么是错误以及如何使它正常工作?
谢谢、
Lee