This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:毫米波传感器论坛

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632196/awr1243boost-mmwave-sensors-forum

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMAWR1443BOOST

您好!
我无法使用 Visualizer 通过演示绘制数据。
我将按照"mmWave SDK User GUID.pdf"中所述分步执行。 一切似乎都如所述正常工作、但未捕获任何图解。
单击“Send config to mmWave device”按钮后,consolo 将显示为“"%*****” "。
DS4亮起黄色、DS2亮起红色。无论是否按下按钮 SW1、DS3始终熄灭。
SOP0设置为1 (SOP 模式4)。
二进制文件(xwr14xx_mmw_demo_mss.bin 和 xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin)成功刷写到 EVM 上。

什么是错误以及如何使它正常工作?
谢谢、

Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    AWR1243BOOST 用于输出原始 ADC 样本,然后由外部主机/数据采集(TSW1400EVM)进行后处理。
    您将无法将 AWR1243BOOST 与毫米波演示可视化工具配合使用。

    AWR1443BOOST 具有可处理 ADC 数据并通过 UART 将对象数据发送到毫米波演示可视化工具的硬件加速器。


    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    长期无活动。 关闭开机自检。