请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4403 对于使用 AFE4403进行 SPO2测量时允许的最大时钟抖动、我有两个问题。
问题1.
在该规格中、显示允许的最大外部时钟抖动典型值为50ps。 这是否意味着任何测量都不能超过50皮秒? 或者平均值应该小于50ps?
平均抖动为3.3ps、最小值和最大值为-559.1ps 和598.7ps、标准差
168.1ps。
这是 AFE4403测量 SPO2的"符合规格"还是"超出规格"?
问题2.
AFE4403规范说明"TI 强烈建议使用单个时钟源来生成 AFE 所需的时钟以及微控制器(MCU)所需的时钟..."
因此、我们将从 MCU 生成8MHz 时钟。 如果我们无法承受抖动、我们应该考虑使用晶体吗?
谢谢。