This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403:SPO2允许的 XIN 最大外部时钟抖动

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634266/afe4403-xin-maximum-allowable-external-clock-jitter-for-spo2

器件型号:AFE4403

对于使用 AFE4403进行 SPO2测量时允许的最大时钟抖动、我有两个问题。

问题1.
在该规格中、显示允许的最大外部时钟抖动典型值为50ps。 这是否意味着任何测量都不能超过50皮秒? 或者平均值应该小于50ps?

平均抖动为3.3ps、最小值和最大值为-559.1ps 和598.7ps、标准差
168.1ps。

这是 AFE4403测量 SPO2的"符合规格"还是"超出规格"?


问题2.
AFE4403规范说明"TI 强烈建议使用单个时钟源来生成 AFE 所需的时钟以及微控制器(MCU)所需的时钟..."
因此、我们将从 MCU 生成8MHz 时钟。 如果我们无法承受抖动、我们应该考虑使用晶体吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我与设计团队核实一下、并在星期四之前回复您。


    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如数据表中所述、允许抖动的典型值为50ps。 这意味着、当您采用时钟时间周期的标准偏差时、它应该大约为50ps。 但您所说的数据是时钟周期的相邻偏差。
    但是、根据对应于 P2:per@LV (C2)的数据、时钟周期的标准偏差为176pS、超出规格。 另请注意、抖动将反映为噪声、如果后处理算法能够处理176pS 产生的噪声、则仍然可以使用给定的时钟。
    如果您可以选择晶体,我建议您选择晶体。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Prabin。