This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:Radar Studio 和 OOB 的 CFAR 设置

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634441/iwr1443boost-cfar-setting-for-radar-studio-and-oob

器件型号:IWR1443BOOST

各位专家:
Radar Studio 似乎在 后处理中支持2D-CFAR-CA (CASO、CAGO)。
让我澄清以下几点:

1) 1)开箱即用演示是否可以支持与 Radar Studio 可配置的设置相同。
2) 2) 我们认为开箱即用演示分别针对距离和多普勒功能使用1D CFAR。
  另一方面、Radar Studio 似乎可以运行2D。
  如果是这样、2D 是否意味着它可以运行距离多普勒? 不是距离方位角?
  我有道理吗?

此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hitoshi、

    Radar Studio 根据所选器件(14xx 或16xx)的功能(即器件可能具备的功能)生成值、而毫米波 SDK 演示已经过测试/仅支持一个子集的配置。 这意味着使用 Radar Studio 生成的并非所有配置都能与 SDK 演示配合使用。 SDK 演示仅显示一个可能的处理链、不声称是可以处理所有可能用例的处理链。 换句话说、使用 Radar Studio 生成的配置是 SDK 演示所支持的超集。

    我已要求有人为您的第二个问题提供更详细的答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitoshi 您好!

    另一个用户指南是安装 DFP 软件的文件夹中的 C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\docs

    在第16.1.1.3节"检测和角度估算结果"中进行了更改、以进行后处理。

    目标的检测按距离-速度二进制进行。   此部分为2D。   当我们添加角度信息(比较不同的 Rx 天线并创建角度)时、这是3D 部分。

    正如 Akash 所述、使用 Radar Studio、我们将 ADC 缓冲区数据导出到 PC 上进行外部分析。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitin 和 Joe、

    感谢您的及时支持。
    这对我有很大帮助。
    此致、
    Hitoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    与 OOB 演示相关、在 mmWave_UserGuide 中、如果您创建可视化工具配置并将其保存到 PC、则可以看到哪些 CLI 函数:

    cfarCfg - 1443使用范围,1642使用速度(用户指南第23页24)
    CFAR 平均模式
    噪声平均窗口
    样本
    累积噪声分频器
    循环/包装-仅适用于1443

    peakGrouping
    范围
    速度
    起始范围索引/结束范围索引(用于裁剪范围或速度)

    multiObjBeamForming
    使能
    阈值

    通过修改这些参数集、保存文件、重新加载可视化工具修改的配置并重新测试、客户可以自定义检测。

    calibDcRangeSig -也可用于限制接近直流范围值。

    Regardsm
    Joe Quintal