请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 各位专家:
Radar Studio 似乎在 后处理中支持2D-CFAR-CA (CASO、CAGO)。
让我澄清以下几点:
1) 1)开箱即用演示是否可以支持与 Radar Studio 可配置的设置相同。
2) 2) 我们认为开箱即用演示分别针对距离和多普勒功能使用1D CFAR。
另一方面、Radar Studio 似乎可以运行2D。
如果是这样、2D 是否意味着它可以运行距离多普勒? 不是距离方位角?
我有道理吗?
此致、
Hitoshi