请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA450-Q1 主题中讨论的其他器件: PGA460、 MSP430F5529、 CC2650、 BOOSTXL-PGA460
我对 TI 产品非常陌生、需要很多帮助。 我正在构建一款超声波 换能器 位于 球状外壳(4-5英寸 直径) 、它将连接到 缓慢移动(正向和反向以及正向/反向)的物体上、 能够检测(接近检测)障碍物(大小)并在一种显示器(平板电脑或 iPad)上报告距离(实时)。 最大距离约 15-25英尺 在180度平面上、一 个换能器将直接向左、另一个换能器直接向右。 该概念的一部分是让传感器检测并报告到显示设备(iPad 或平板电脑)上最近的目标(或使用多个传感器时可能是所有目标)的距离。
总之、产品需要同时报告 距离、控制 LED 灯和 蜂鸣器、并通过蓝牙或 WiFi 向 iPad 或平板电脑报告数据。 也必须依靠电池运行。
PGA450-Q1是否是最适合使用的超声波传感器?
2. 对于此应用、哪种处理器最适合使用?
3. 您建议使用哪些与此传感器兼容的超声波传感器(40Hz 范围)? 最大范围15-25英尺
4. 欢迎任何其他有助于使该系统实际正常运行的提示或帮助。
谢谢你。
卡西-