This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450-Q1:超声波系统辅助

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA450-Q1, PGA460, MSP430F5529, CC2650, BOOSTXL-PGA460, SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629713/pga450-q1-ultrasonic-system-assistance

器件型号:PGA450-Q1
主题中讨论的其他器件: PGA460MSP430F5529CC2650BOOSTXL-PGA460

我对 TI 产品非常陌生、需要很多帮助。  我正在构建一款超声波 换能器 位于 球状外壳(4-5英寸 直径)  、它将连接到 缓慢移动(正向和反向以及正向/反向)的物体上、 能够检测(接近检测)障碍物(大小)并在一种显示器(平板电脑或 iPad)上报告距离(实时)。  最大距离约 15-25英尺  在180度平面上、一 个换能器将直接向左、另一个换能器直接向右。   该概念的一部分是让传感器检测并报告到显示设备(iPad 或平板电脑)上最近的目标(或使用多个传感器时可能是所有目标)的距离。  

总之、产品需要同时报告 距离、控制 LED 灯和 蜂鸣器、并通过蓝牙或 WiFi 向 iPad 或平板电脑报告数据。  也必须依靠电池运行。
  PGA450-Q1是否是最适合使用的超声波传感器?
2. 对于此应用、哪种处理器最适合使用?
3.  您建议使用哪些与此传感器兼容的超声波传感器(40Hz 范围)? 最大范围15-25英尺
4.  欢迎任何其他有助于使该系统实际正常运行的提示或帮助。
谢谢你。
卡西-   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Casey、

    1.我会推荐 PGA460而不是 PGA450。 PGA460在性能(最大单记录范围为11m 而不是7m)、功耗(提供300uA 低功耗模式)、尺寸(TSSOP16而不是 TSSOP28)和成本(1k 单位为1.65美元、而不是2.60美元)的各个方面都非常出色。

    由于 PGA460可处理大量超声波数据提取、包括回波飞行时间、峰值振幅和宽度、因此外部主控制器不需要非常强大。 或许具有 UART 的入门级 TI MSP430 MCU 也足以帮助您降低总功耗预算。 此外、MSP432器件是 SimpleLink 微控制器(MCU)平台的一部分、该平台包括 Wi-FiRegistered、低功耗 BluetoothRegistered、低于1GHz 和主机 MCU。 它们共用一个通用、易于使用的开发环境、其中包含单核软件开发套件(SDK)和丰富的工具集。 另一种选择是使用具有内置无线协议栈的 CC2640x (BLE)或 CC32xx (Wi-Fi) SoC MCU。

    3.传感器的谐振频率越低,可检测距离越长,因此40kHz 传感器是您的最佳选择。 如果您主要关心远距离性能(15-25英尺或5-8米)、那么我建议使用单静态顶部开式传感器(例如 SensComp 40LPT16或 Prowave 400PT120)。 如果您还关心短程、建议使用双静态开顶对、例如 Murata MA40S4S 和 MA40S4R。 由于您计划在两个方向上实现超声波覆盖、因此使用具有直接驱动多路复用电路的开顶式传感器将 PGA460 IC 的数量减少到一个(对于所有传感器)、而不是每个传感器一个 IC 将会对您有利。 您可以在以下位置看到传感器多路复用实现的示例:
    e2e.ti.com/.../603257
    如果系统暴露在户外、水或灰尘中、我建议使用闭顶式传感器(如 SensComp 40KPT25或 Prowave 400EP250)、但您需要一个变压器、无法使用多路复用电路。
    您可以在此处找到空气耦合传感器的完整列表:
    e2e.ti.com/.../620399
    我还建议您通读 PGA460:您需要了解的有关超声波 ToF (空气耦合) E2E 的所有信息、网址为:
    e2e.ti.com/.../629374

    PGA460仅用作专用于超声波测量的从器件、因此您的外部 MCU 需要控制 LED+蜂鸣器并通过无线接口报告数据。 PGA450有一个内部8051来处理其中的许多操作、但 PGA450可能因您的范围和功率要求而受到限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Akeem。  非常乐于助人,顶级的回答!!!

    卡西-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于超声波传感器、蜂鸣器、LED 和 BLE 的原型设计、您建议使用哪些组件? LaunchPad 和 Boosters?
    卡西-
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于超声波传感器、蜂鸣器、LED 和 BLE 的原型设计、您建议使用哪些组件? LaunchPad 和 Boosters?
    卡西-
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Casey、

    PGA460的 EVM 格式化为专门用于此附加评估类型的 LaunchPad+BoosterPack 组合。

    Grove 入门套件 BoosterPack 包含蜂鸣器和 LED:
    www.seeedstudio.com/Grove-Starter-Kit-for-LaunchPad-p-2178.html

    我已经在 MSP430F5529 LP 和 BOOSTXL-PGA460的顶部堆叠了 Kentec LCD-QVGA BoosterPack、无需笔记本电脑/GUI 即可显示结果。 此外、我正在努力堆叠 SD 卡 BoosterPack 和 CC2650 BLE BoosterPack、以便在通过电池电源运行 PGA460时将结果本地保存到外部非易失性存储器中、还启用了通过 BLE 无线配置和/或读取数据的选项。 该 LP-BP 组合最终将堆叠四个 BoosterPack!

    由于 BOOSTXL-PGA460与大多数 LaunchPad 兼容、因此您不限于 MSP4305F5529。 仅当您想运行 PGA460Q1 EVM GUI 时才需要 F5529LP。 SimpleLink MCU LP 或许更适合您的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Akeem ...我相信我已经接近尾声了。 对于原型、我能否:

    1.使用 SimpleLink MSP432P401R Launchpad 开发套件
    2.连接两(2)个 SensComp 40KPT25超声波传感器
    3.连接任何常见类型的蜂鸣器
    4.连接带有集成驱动器的 NeoPixel Ring - 16 x 5050 RGB LED
    5.堆栈 Kentec LCD-QVGA BoosterPack
    然后堆叠 BOOSTXL-PGA460
    6.使用电池组运行

    这是可行的、还是我甚至有足够的引脚? 分线板? 我可以稍后对 BLE 进行原型设计、但现在我需要驱动至少2个超声波传感器、RGB LED、一个蜂鸣器、依靠电池组运行并显示超声波传感器距离...同时进行。

    提前感谢...
    卡西-
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Casey、
    这种组合似乎是可行的。 如果您正在考虑使用 SimpleLink MCU,则可以使用适用于 SimpleLinkTmMCU SDK的传感器和传动器插件(www.ti.com/.../SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN),其中包括对 BOOSTXL-PGA460的支持。

    请记住、BOOSTXL-PGA460的子卡设计用于一次仅驱动一个传感器。 如果您打算同时驱动两个换能器、则需要将换能器并联。 除非您使用多路复用解决方案使用单个 PGA460独立驱动传感器、否则您将无法确定物体是从左侧还是从右侧靠近。 (e2e.ti.com/.../603257)。
    或者、您可以使用两个 BOOSTXL-PGA460来独立控制每个器件和传感器。

    40KPT25传感器具有非常窄/聚焦的光束模式。 该传感器非常适合前向远距离测距(无侧波瓣反射)。 如果您尝试检测更宽范围内的物体、则可能需要考虑具有更宽光束角(FOV)的不同传感器。 您可以在 e2e.ti.com/.../620399上找到传感器和射束角规格的完整列表