请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 工具/软件:TI C/C++编译器
您好! 我将使用 IWR1443BOOST EVM。
我想了解控制台消息、但我找不到有关该消息的任何分析信息。
如果可能、请告诉我在哪里可以找到一些信息文档
示例)
sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置1 1 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 0 1
ProfileCfg 0 77 7 212.8 0 18.32 1 1024 5000 0 40
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
帧配置0 1 0 500 1 0
guiMonitor 1 0 0 1
sensorStart
谢谢你