This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/IWR1443BOOST:控制台消息分析

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634942/compiler-iwr1443boost-analysis-on-console-message

器件型号:IWR1443BOOST

工具/软件:TI C/C++编译器

您好! 我将使用 IWR1443BOOST EVM。

我想了解控制台消息、但我找不到有关该消息的任何分析信息。

如果可能、请告诉我在哪里可以找到一些信息文档

示例)

sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置1 1 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 0 1
ProfileCfg 0 77 7 212.8 0 18.32 1 1024 5000 0 40
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
帧配置0 1 0 500 1 0
guiMonitor 1 0 0 1
sensorStart

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wonjin、

    为您提供两种资源:

    1.线性调频脉冲编程指南: 链接

    2. mmWaveSDK 用户指南:可在 docs 子目录中的 MMWAVE_SDK_xx_xx 文件夹中找到该指南。 第3.5节(第20页)介绍了线性调频脉冲配置文件格式。

    如果您目前有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Akash