This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:对 AWR1243进行编程的 SDK

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-DFP, UNIFLASH, AWR1243, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634381/awr1243boost-sdk-to-program-awr1243

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHAWR1243、MMWAVE-DFP

您好!

 我使用的是不带开发包和 TSW1400 EVM 的 TI 1243/1443-EVM REV-A。

1) 1)如何使用 Uniflash 刷写 AWR1243。

2) 2)将二进制文件闪存到 AWR1243以通过 CSI-2获取数据

此致、

Maruthi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maruthi、

    A1:请按照 MMWAVE-SDK 用户指南中的说明 刷写 AWR1243BOOST。 下面的帖子也对此进行了解答。

    A2:您可以使用 MMWAVE-DFP 中的 RadarStudio 配置 AWR1243BOOST、以通过 CSI-2提供数据。   

    您计划在接收器侧使用什么平台/FPGA 设计来接收来自 AWR1243的 CSI-2数据?

    -Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raghu、

    我们正在尝试使用现有的 mipi CSI-2转 usb3.0 (Cypress CX3)转换器并将原始数据读取到 PC 中。

    Q1)如果使用 Uniflash 通过 CSI-2获取数据、我们需要刷写哪些二进制文件。

    Q2)是否可以通过串行端口将配置参数发送到 awr1243运行时、而无需使用 RADAR Studio。

    此致、

    Maruthi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maruthi、

    A1:闪存中的 MSS 和 RADARSS 二进制文件:$MMWAVE_SDK_01_00_00_05\mmWAVE_DFP_00_07_00_04\firmware\radarss\xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin

    $MMWAVE_SDK_01_00_00_05\mmWAVE_DFP_00_07_00_04\firmware\masterss\xwr12xx_xwr14xx_masterss.bin

    $MMWAVE_SDK_01_00_00_05\mmWAVE_DFP_00_07_00_04\firmware\masterss\xwr12xx_memswap.bin

    在下面的帖子中回答  

    A2:对于 AWR1243、您只能使用 RadarStudio 并将配置发送到器件。 或者、您需要使用 TDA3x (D3 Engineering TI 参考设计网络)等其他主机平台向 AWR1243发送命令。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。