主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 AWR1243、MMWAVE-DFP
您好!
我使用的是不带开发包和 TSW1400 EVM 的 TI 1243/1443-EVM REV-A。
1) 1)如何使用 Uniflash 刷写 AWR1243。
2) 2)将二进制文件闪存到 AWR1243以通过 CSI-2获取数据
此致、
Maruthi。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是不带开发包和 TSW1400 EVM 的 TI 1243/1443-EVM REV-A。
1) 1)如何使用 Uniflash 刷写 AWR1243。
2) 2)将二进制文件闪存到 AWR1243以通过 CSI-2获取数据
此致、
Maruthi。
Maruthi、
A1:请按照 MMWAVE-SDK 用户指南中的说明 刷写 AWR1243BOOST。 下面的帖子也对此进行了解答。
A2:您可以使用 MMWAVE-DFP 中的 RadarStudio 配置 AWR1243BOOST、以通过 CSI-2提供数据。
您计划在接收器侧使用什么平台/FPGA 设计来接收来自 AWR1243的 CSI-2数据?
-Raghu
------------------------------------------------------
如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
------------------------------------------------------
Maruthi、
A1:闪存中的 MSS 和 RADARSS 二进制文件:$MMWAVE_SDK_01_00_00_05\mmWAVE_DFP_00_07_00_04\firmware\radarss\xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin
$MMWAVE_SDK_01_00_00_05\mmWAVE_DFP_00_07_00_04\firmware\masterss\xwr12xx_xwr14xx_masterss.bin
$MMWAVE_SDK_01_00_00_05\mmWAVE_DFP_00_07_00_04\firmware\masterss\xwr12xx_memswap.bin
在下面的帖子中回答
A2:对于 AWR1243、您只能使用 RadarStudio 并将配置发送到器件。 或者、您需要使用 TDA3x (D3 Engineering TI 参考设计网络)等其他主机平台向 AWR1243发送命令。
谢谢、
Raghu
------------------------------------------------------
如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
------------------------------------------------------