This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:AWR1443 BPM MIMO 配置

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631152/awr1443boost-awr1443-bpm-mimo-configuration

器件型号:AWR1443BOOST

1-我们正在尝试应用 BPM MIMO 代码,但 Radarstudio GUI 令人困惑  

我们的理解是、所有发送器都打开、我们只需一个位即可将相位设置为0或180、但这里有两个位称为 TX 关闭和 TX 打开。

什么是 TXOFF 和 TXON 位 ?如何将它们设置 为0相或180相位,例如 TX1?

radarstudio 手册中的解释非常基本、不回答这个问题。

请提供一个示例  

2-完成这些设置后,我们需要遵循哪些 BPM MIMO 的后续步骤? 我们如何确保雷达不再是 TDM MIMO 并在 BPM 模式下工作。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅以下应用手册 www.ti.com/.../swra554.pdf

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们也查看了本文档、但没有回答我们有关 BPM 的问题。 本文档介绍了我们理解的一般过程,但通过 GUI 进行的控制设置令人困惑。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用"BPMConfig"选项卡。 在文本框中将有指向 csv 文件的路径。 您可以修改 csv 文件并将 BPM 配置加载到 csv 文件中。 修改 csv 文件后、请使用"Load"按钮、以便 RadarStudio 读取 csv 文件、所有线性调频脉冲的配置将显示在下表中。 接下来、您可以单击"Activate"按钮向器件发布这些配置。

    这也可在以下帖子中回答:
    e2e.ti.com/.../2315083

    希望这有助于您理解。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Raghu、

    谢谢。 请在第一个帖子中仔细阅读我的第一个问题。 我们了解您所谈论的一切、但主要问题是
    在此模式中、TXOFF 和 TXON 位是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此问题有任何答复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GUI 允许您为每个线性调频脉冲开始时间与 TX 开始时间(TX 关闭)之间的时间以及 TX 开始时间(TX 打开)之后的线性调频脉冲部分之间的时间设置独立的二进制相位值。 为了更实用的目的、建议在线性调频脉冲内将 TX OFF 和 TX ON BPM 设置设置设置设置为相同、然后您可以根据 BPM 代码序列的需要在线性调频脉冲之间配置它们。

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Brian。 这现在澄清了这一点。 您的文档中的任何地方都没有提到这一点。  

    另一个问题:

    如何在 GUI 中的 TDM 和 CDM 之间进行选择?  我们如何确保雷达配置为 CDM 模式?

    我们在 GUI 中找不到任何地方来执行此操作。 也请澄清这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要执行 TDM:

    SensorConfig->管理线性调频脉冲

    如图所示更改配置、不同的线性调频脉冲启用不同的 TX。 设置配置后, 保存->加载->激活。

    对于 CDM:

    在 BPMConfig 中、针对不同的线性调频脉冲执行如下设置。  

    显示的配置是每一行的线性调频脉冲不同。

    如果您需要更多详细信息、请告知我们。

    谢谢、

    Raghu