1-我们正在尝试应用 BPM MIMO 代码,但 Radarstudio GUI 令人困惑
我们的理解是、所有发送器都打开、我们只需一个位即可将相位设置为0或180、但这里有两个位称为 TX 关闭和 TX 打开。
什么是 TXOFF 和 TXON 位 ?如何将它们设置 为0相或180相位,例如 TX1?
radarstudio 手册中的解释非常基本、不回答这个问题。
请提供一个示例
2-完成这些设置后,我们需要遵循哪些 BPM MIMO 的后续步骤? 我们如何确保雷达不再是 TDM MIMO 并在 BPM 模式下工作。
谢谢