请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632989/awr1243-tx-power-attenuation
器件型号:AWR1243您好、香榭丽舍
1) 1)是否有任何描述 TX 功率衰减的文档?
如果没有、请告诉我如何控制它。
2) 2) 2)是否可以将1设置为3dB? 例如、1、2、3dB 设置。
谢谢你。
此致、
Hitoshi