This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:TX 功率衰减

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632989/awr1243-tx-power-attenuation

器件型号:AWR1243

您好、香榭丽舍

1) 1)是否有任何描述 TX 功率衰减的文档?
  如果没有、请告诉我如何控制它。

2) 2) 2)是否可以将1设置为3dB?  例如、1、2、3dB 设置。

谢谢你。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugawara-San、您好!

    您将需要控制 TX 输出功率回退、以控制器件上的 Tx 功率。

    此查询将在以下帖子中得到解答:

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、
    谢谢你。
    此致、
    Hitoshi