请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC1004 主题中讨论的其他器件: FDC2212
您好!
我想使用 FDC1004测量浮动电容(我想在不屏蔽的情况下使用它)。 我知道不可能将 FDC1004用于浮动电容、因为我在这个论坛中读取了一个线程。
但是、如果我移动 GND、例如将 GND 引脚和目标电极连接到 1V、我是否可以将其用作浮动电容的 CDC?
也许这是一个愚蠢的问题、但我认为改变 GND 可能会最大限度地减小寄生电容、因为 FDC1004在测量电容时参考接地。
如果不可能、您能否为 TI 的浮动电容式传感器推荐采用 Σ-Δ 调制器的 CDC?