This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:使用 FDC1004在无屏蔽的情况下测量传感器#39的电容

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, FDC2212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633277/fdc1004-measure-a-sensor-s-capacitance-without-shielding-using-fdc1004

器件型号:FDC1004
主题中讨论的其他器件: FDC2212

您好!

我想使用 FDC1004测量浮动电容(我想在不屏蔽的情况下使用它)。 我知道不可能将 FDC1004用于浮动电容、因为我在这个论坛中读取了一个线程。

但是、如果我移动 GND、例如将 GND 引脚和目标电极连接到 1V、我是否可以将其用作浮动电容的 CDC?

也许这是一个愚蠢的问题、但我认为改变 GND 可能会最大限度地减小寄生电容、因为 FDC1004在测量电容时参考接地。

如果不可能、您能否为 TI 的浮动电容式传感器推荐采用 Σ-Δ 调制器的 CDC?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hee、

    您可以考虑使用 FDC2212测量不带护罩的传感器。 该器件具有极高的分辨率、并使用窄带谐振回路传感器来支持极宽范围的传感器电容、并最大限度地减少来自诸如荧光灯等噪声源的干扰。

    此致、

    Christo