This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614EVM:LDC1614EVM 40MHz 晶体振荡器的替换器件建议

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634495/ldc1614evm-replacement-part-suggestions-for-40mhz-crystal-oscillator-for-ldc1614evm

器件型号:LDC1614EVM

大家好。

是否有人建议为 LDC1614EVM 中使用的40MHz 外部晶振(625L3C040M00000)提供合适的器件更换。

该器件在 DigiKey 具有10周的交货周期 、我 无法等待这么长的时间。

谢谢、

Sreejit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DigiKey 似乎有超过4、000个库存。

    您的应用是否需要更多的资源?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。 制造商交货周期让我感到困惑。
    非常感谢!!