请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1614EVM 大家好。
是否有人建议为 LDC1614EVM 中使用的40MHz 外部晶振(625L3C040M00000)提供合适的器件更换。
该器件在 DigiKey 具有10周的交货周期 、我 无法等待这么长的时间。
谢谢、
Sreejit
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。
是否有人建议为 LDC1614EVM 中使用的40MHz 外部晶振(625L3C040M00000)提供合适的器件更换。
该器件在 DigiKey 具有10周的交货周期 、我 无法等待这么长的时间。
谢谢、
Sreejit