请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1010 您好!
根据数据表中的指导原则、我在 PCB 上安装了 HDC1010传感器。 此外,我在 PCB 的下侧,在传感器下方放置了一个0.9mm 的小圆孔,以便使空气可以自由循环到传感器。 湿度在一定程度上固定在~37%、而校准器的实际读数为55%。 当雾脉冲被引导到传感器顶部或通过底部的圆形孔时、它不会发生太大的变化。 不过、同一个 DUT 上的温度传感器非常精确。
如果之前遇到此问题、是否有人可以建议任何解决步骤。
谢谢
Sudhansu Mishra